This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有关电源控制和TOF的问题

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099829/cc2652p-questions-about-power-control-and-tof

部件号:CC2652P

您好,

我正在使用带有HOST_TEST和SDK CC13xx CC26xx - 6.10 .00.29 的C2652P。

我有几个问题。

1.如果我正确理解蓝牙SIG核心规格5.2 ,那么即使我们使用最大发射功率(1类,20dBm),动态功率控制也不是必需的?

2.您的BLE5 堆栈是否支持自动电源控制? 或者,当 我使用HCI_EXT_SetTxPowerCmd时,BLE5堆栈是否使用上次配置的TX功率设置

3. TOF是否仍不受BLE5支持? 除了RSSI之外,还有另一个距离测量选项。

此致,  
塞缪尔

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    1.无论选择了何种发射功率,蓝牙规格都不要求动态电源控制。
    因此,请确保遵守当地的RF法规。

    2.没有,我们的堆栈中没有自动电源控制。

    3.飞行时间目前不是蓝牙功能。 AoA是距离测量的另一个选项。

    此致,