This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:如何使用UART仿真器发送TX中断

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099876/cc2652r7-how-to-send-tx-break-using-uart-emulator

部件号:CC2652R7

您好,

我将传感器控制器用作UART仿真器,并根据BLE外设示例将其集成到我的项目中。 我想知道如何使用UART仿真器发送TX中断。 请帮我解决此问题。

此致,

Madhusudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Madhusaudhan,

    在SCS示例生成的CCS代码中,scifQuartTxPutChar用于传输单个字符。  回车的值为13/0x0D/'\r',对于新行,如果是您尝试完成的操作,则值为10/0x0A/'\n'。  此外,BLE简单外设示例中仅使用一个UART硬件外设,因此如果您想避免SCS UART仿真器,还需要使用另一个外设。  以下是 SCS用户指南的链接

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    我的项目必须使用3个UART,所以要将传感器控制器用作UART仿真器。 我想以中断的形式传输数据,以前我通过发送数据(0x1UL <13)通过我的si实验室芯片实现了这一点。 我想知道TI是否有用于发送中断的API,或者我是否应该将此数据作为正常字节发送。

    此致,

    Madhusudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有可用于此传输数据中断的API,应将其作为两个独立字节发送。

    此致,
    Ryan