This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:双向音频示例中的警告和编译错误

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1098705/cc1352p-warnings-and-compile-errors-in-bidirectional-audio-example

部件号:CC1352P
主题中讨论的其他部件:CC3200AUDBOOSTCC2642R

您好,

我想评估音频应用中BT的范围,因此导入 了中央双向音频 和 外设双向音频 示例。 首先,这是我的软件/硬件设置:

硬件:

  • CC1352P-2-启动板
  • CC3200AUDBOOST

软件(我已安装的其他示例):

  • CC13x2 CC26x2 SDK 5.20 .00.52
  • CC13x2 CC26x2 SDK 5.40 .00.40
  • CC13xx CC26xx SDK 6.10 .00.29
  • SimpleLink音频插件3.30 .00.06

如果我尝试导入两个示例项目中的任何一个,我会收到以下警告:

如果我忽略警告并继续,在生成项目时,我会收到以下编译错误:

第一个问题很容易避免,因为我在其他示例项目中也遇到了此错误。 但剩下的部分让我很想知道 我是否下载了错误的SDK版本。 我在自述文件中找不到任何有关此示例所基于的SDK版本的提示。

如果有任何提示,我们将不胜感激。

提前感谢您的参与。

此致,

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您对我们的技术的关注。

    使用音频插件时,您应 使用SDK 3_30 ( 可在此处获得)。

    除此之外,我们还注意到您可能需要在遇到两个问题之前进行修复(按钮无响应断开连接问题)。 焊接跳线也可能很有意义(请参阅 快速入门指南中的硬件设置部分)。

    最后,对于范围测试,您可能需要考虑使用外部天线。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cl é ment,

    感谢您的回复。 我下载了3.30 .00.03 版并重新导入了代码示例。 不幸的是,它仍然不起作用。 我怀疑我在这里做错了事。  

    通常,从音频插件(或SDK)导入代码示例时,内核项目将与示例项目一起导入(如果尚未在工作区中)。 当我导入中央双向音频示例时,情况并非如此。 我用一个全新的空工作空间测试了这个问题。 此外,如果我导入该项目,我在原始帖子中提到的编译错误仍然存在,即使我在C:\ti\目录中安装了3.30 .00.03 版本。  

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    我不知道CCS是否选择了错误的SDK版本。
    导入项目后,能否右键单击项目>项目属性>常规>产品并检查是否使用了正确的SDK版本?

    以下是我的配置:

    (备注:我使用的是CC2642R,但对于此步骤,任何CC13x2/CC26x2设备都应该相同)

    \n通常407.4001万通常在从音频插件(或SDK)导入代码示例时,内核项目会与工作区一起导入(如果尚未导入)。 当我导入中央双向音频示例时,情况并非如此。 我用一个全新的空工作空间测试了这个问题。 此外,如果我导入该项目,我在原始帖子中提到的编译错误仍然存在,即使我在C:\ti\目录中安装了3.30 .00.03 版本。  [/引述]

    音频插件中提供的CC26x2/CC13x2蓝牙示例配置为仅使用一个项目。 所以这应该不是问题:)

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cl é ment,  

    谢谢,这很有帮助。

    如上所述:使用您在上一篇文章中链接到的安装程序安装3.30 .00.03 版时不起作用。 我可以安装SDK,但在项目属性的“产品”部分中却没有得到认可。 我通过资源管理器重新安装了SDK,然后才可以在项目属性中切换SDK版本。 这只是一个提醒每个人都有类似的麻烦.

    感谢你的帮助。

    此致,
    Alex