主题中讨论的其他部件:CC2564,
我正在调用 GAGE_LE_PERFORE_Scan,FilterDuplicates 参数设置为1 (我认为对于类型Boole_t,此值相当于TRUE)。 这似乎对我的应用程序一般有效,但是,我们大楼中的特定位置会导致同一设备出现重复的报告。 如果我们将此设备移到本实验之外,则不会有重复设备。 如果我们在实验室内移动此设备,我们会收到重复的设备。 该空间中没有其他设备,我们已确认两个报告的MAC地址完全相同。 我们使用多个设备完成了这一操作。
问题1:筛选重复项设置为1是否正确以筛选出重复的扫描响应?
如果是,则问题2:什么会导致此筛选失败? 发生这种情况的空间是一个相当大的实验室,但它确实有许多金属工作台和大玻璃板。 这是否是某种反思问题? 如果两条广告一个接一个地快速出现,是否可以将它们都包含在广告报告中,而不是被筛选掉?
我们正在传递GAGE_LE_PERFORT_Scan的其他参数:
ScanType = stPassive
扫描间隔=50
ScanWindow = 50
LocalAddressType = latPublic
FilterPolicy = fpNoFilter
谢谢!
Jason