This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:信道跳过问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1100385/cc2652r-channel-skipping-issue

部件号:CC2652R
主题中讨论的其他部件:LAUNCHLL-CC26X2R1,CC2642R

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

客户正在尝试使用2 LAUNCHLL-CC26X2R1使用SDK 5.40 进行蓝牙方向传感开发。 已获得IQ原始数据,现在尝试解决AOA。  然而,到目前为止,《非洲行动计划》的决议并不那么准确。 排除了定位算法,RF开关,板载引脚控制信号。 RTLS例程的IQ采样现在在多个通道上运行,因此客户有以下问题:

1) CC2652R是否按照蓝牙协议中的描述在多个通道上执行CTE的IQ采样?

2) 在多个渠道解决自动行动计划的常见方法包括:1)将来自多个渠道的数据相结合,将窄带与宽带相结合并解决自动行动计划;2)单独解决多次自动行动计划,观察其概率分布。 虽然以前的RTLS例行程序支持的天线阵列可以自动解决OA问题,但客户想知道以前的例行程序是如何处理多个通道的IQ数据的? 它的理论或想法是什么?

3)参考 此处的链接 并尝试在单通道上执行IQ采样,但是 ,似乎只有无连接模式支持修改通道映射表,并且至少使用2个通道。 是否有方法支持单通道采样(连接模式/无连接模式)? 如果他们需要修改SDK源代码,是否有任何参考文档?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1) CC2652R2652 CC2652R是否2652是否按照蓝牙协议中所述在多个通道上执行CTE的IQ采样? [/引述]

    对于每个定期广告或连接事件,CTE将通过不同的渠道发送。 因此,每次都在不同的通道上采样IQ数据。 CC2642R设备发送的报告中说明了用于采样每个IQ样本的通道。

    2) 在2652在多个通道上解决AOA的常见方法包括:1)将多个通道的数据合并,将窄带合并为宽带并解决AOA;2)单独解决多次,观察其概率分布。 虽然以前的RTLS例行程序支持的天线阵列可以自动解决OA问题,但客户想知道以前的例行程序是如何处理多个通道的IQ数据的? 它的理论或想法是什么?[/QUOT]

    在前一种方法中,仅使用相位差。

    3)参考2652参考 此处的链接 并尝试在单通道上执行IQ采样,但是 ,似乎只有无连接模式支持修改通道映射表,并且至少使用2个通道。 是否有方法支持单通道采样(连接模式/无连接模式)? 如果他们需要修改SDK源代码,是否有任何参考文档?[/QUOT]

    使用单通道传输的唯一方法是将设备设置为测试模式并使用命令 HCI_LE_EnhancedCteRxTestCmd。 您也可以考虑更改连接使用的信道映射(请参阅此处)。
    否则,可以保留频道图,并基本上排除在不需要的频道上收集的结果。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

    [/quote]
    [/quote][/quote]