This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:简化入门版5.12 v版本1错误

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1100149/cc2652r-simplelink-starter-v5-12-1-bug

部件号:CC2652R

您好,

打开蓝牙和定位功能进行扫描时,simplelink starter app v 5.12 1无法通过按主页键返回桌面。

我使用的是Android 10,在simplelink starter 5.12 v.0中没有此问题。  

希望尽快解决。

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您报告此问题。

    我们将确保在将来的版本中解决此问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。
    另一个建议:也许可以考虑将simplelink starter .apk文件放在TI的GitHub上,这对于那些无法访问Google Play的用户来说绝对是一个好消息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    请说明您测试时使用的电话型号吗? 这将有助于我们重现和解决这个问题。 谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设备是MEIZU 16Plus。

     当我按主页键时,应用程序UI将闪烁,但无法返回到桌面。

    屏幕视频如下所示:e2e.ti.com/.../7823.S20511_2D00_00242350.mp4</s>2.0511万 24.235万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    非常感谢您提供的详细信息!

    此致,