This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:切换到20dBm射频设计时sysconfig中出现错误

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG, CC2652PSIP, CC2651P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099202/cc1352p7-error-in-sysconfig-when-switching-to-20dbm-rf-design

部件号:CC1352P7
主题中讨论的其它部件: sysconfigCC2652PSIPCC2651P3

当我尝试切换到LP_CC1352P7-2射频设计以在simple_peripheral示例中为CC1352P7启用20dBm时遇到了问题。

CCS版本:11.2 .........0

SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29

sysconfig: 1.12 .........0

我执行了以下步骤:

1.导入 simile_peripheral_LP_CC1352P7_4_tirtos_CCS

2.在 simle_peripheral_syscfg -> RF Design -> Based on RF Design中选择LP_CC1352P7-2

3. RF堆栈-> BLE ->对讲机中出现错误,表示RF设计与RF设计-> RF设计中的选项不匹配。 但 此列中没有LP_CC1352P7-2的选项,只有P7-1和P7-4,所以我无法选择匹配的设计。

这是sysconfig中的错误吗? 如何启用20dBm射频设计?

此致,

双阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看 LP_CC1352P7_4的原理图,您会发现此Launchpad支持20 dBm @2.4 GHz。 您是否需要将设计类型设置为LP_CC1352P7_4以外的其它类型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的澄清,我注意到LaunchPad支持20dBm,并按照您的指示对BOM进行了一些修改。 但是,sysconfig生成的功率表仅包含具有LP_CC1352P7-4板名称的最大10dBm。

    我已经验证了在HOST_TEST示例中使用LP_CC1352P7-2可以生成20dBm功率表,但由于上面提到的错误,在simple_peripheral中该选项不可用。 我想是否有一种方便的方法,比如选择板名称,在软件中生成20dBm的设置。

    巴西,

    双阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查如何更改syscfg文件以获得所需的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过更改以下两个文件,这似乎是可能的:

    <SDK安装路径>\sources\ti\devices\radioconfig\.meta\config\cc1352p7\targets\target_launchxl-cc1352p7-4_highpa.json:1352:

    搜索RFDesign并根据以下内容更改行:

    "RfDesign":"LP-CC1352P7-2_20dBm"

    <SDK安装路径>\sources\ti\devices\radioconfig\.meta\rfdesg.syscfg.js

    第61行:注释如下:

    Const TargetPA10 =["LAUNCHXL-CC1352P-4","LP_CC2652PSIP",/*"LP_CC1352P7-4",*/"LP_CC2651P3,10dBm"];

    --

    通过这些更改,我可以将TX功率设置为20 dBm并进行编译。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢!

    我们是否可以考虑在将来的SDK示例中添加20dBm设置? 这是中国客户经常提出的问题。

    巴西,

    双阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在内部提出了一个问题。