This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:使用uniflash对CC2652R7芯片组进行编程时出现错误代码-2131

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1101023/cc2652r7-error-code--2131-when-using-uniflash-to-program-cc2652r7-chipset

部件号:CC2652R7
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

通过uniflash对CC2652R7芯片组进行编程时,报告错误代码-2131。

Launchpad-CC26x2R1板用于通过JTAG连接到DUT。

评估板上的跳线必须“打开”重置,TMS,TCK,TDI,TDO, 并切换至Extern Pwr。


是否有人能给出一些见解来了解那里发生了什么问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    能否验证JTAG调试指南是否有帮助? https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的屏幕截图,GND,5V,3V3,RST, TMS,TCK,TDI。 您的LaunchPad上的TDO,SWO已关闭。 我建议您卸下这些跳线以再次进行测试。 顺便说一下,XDS110输出和DUT之间的长带状电缆连接通常会导致此类问题。 如果您使用较长的带状电缆,请更换较短的带状电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在卸下所有跳线的情况下进行了测试。 还通过JTAG电源和外部电源为芯片供电。 我们还无法访问芯片组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用闪存编程器2对芯片执行批量擦除以再次测试。