This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:自定义板的HOST_TEST应用的引脚配置有问题。

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1102413/cc2652r7-issue-in-pin-configuration-for-host_test-application-for-custom-board

部件号:CC2652R7
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

我们计划在定制板上测试simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29中的host_test应用程序。 我们希望根据应用程序配置DIO13以启用UART通信。 但这样做,我们面临着"资源冲突"错误。 附加错误的屏幕截图。

请您提出任何解决错误的建议。

此致,

Shivesh Varma P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shivesh,您好!

    您应该单击"Board View"(主板视图)并选择"Use Custom Board"(使用自定义主板),以便sysconfig不会继续为LaunchPad功能保留设备PIN。  您还可以参阅 《BLE5-Stack用户指南》的“自定义硬件”部分。

    此致,
    Ryan