This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA需要蓝牙命令

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1101611/cc2564moda-need-bluetooth-commands-for-cc2564moda

部件号:CC2564MODA

您好,

请告诉我或提供CC2564MODA的蓝牙命令。 哪些命令用于蓝牙(CC2564MODA)。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    HCI命令在所有CC256x设备上相同。 有适用于所有蓝牙设备的标准HCI命令,以及专门由CC256x平台使用的供应商特定命令。 标准蓝牙HCI命令可在  第4卷E部分的蓝牙内核规范7.1 部分中找到。 您可以找到 附加到此线程的供应商特定命令列表。   

    e2e.ti.com/.../6378.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,谢谢Jacob ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    如果您使用的是蓝牙,您还可以在HCITypes.h和Bluetooth/Include文件夹中的HCIAPI.h中找到HCI命令。

    希望这能有所帮助,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我只使用蓝牙。 谢谢