This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:将PLC (数据包丢失隐藏)用于NBS

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1078695/cc2564c-using-plc-packet-loss-concealment-for-nbs

部件号:CC2564C

大家好

根据数据表,cc2564c可将PLC用于WBS (16K)和NBS (8K)。

PLC可正常工作,但当我尝试将MCU侧的PCM时钟从8K更改为16K,并通过"HCI_VS_Write_codec_Config (0xFD06)"配置cc2564c时,采样速率转换不能正常工作,音频速度 提高错误。 我找不到这个选项的例子。任何机构都可以帮助我如何使用PLC来实现NBS?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    您提到PLC可正确用于WBS,但在16 kHz PCM时钟时,采样速率和音频速度不正确。 您的意思是PLC在NBS (8 kHz)上正常工作吗?  

    是否可以使用固件日志查看是否能够查看"PLC初始化"等消息?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob,

    为了澄清我的第一个帖子

    案例1 - WBS,16 K PCM,音频速度正常,PLC (AVPR)正在处理数据包丢失问题

    案例2 - NBS,8 K PCM,音频速度正常,PLC (AVPR)无法处理数据包丢失问题

    案例3 -  NBS, 16 K PCM,音频速度提高,PLC (AVPR)无法处理数据包丢失问题

    根据cc2564c数据表,"在16-kHz PCM时钟工作时,增加了对NBS (8 kHz)的PLC支持",但我无法通过更改MCU PCM时钟来激活PLC,并 使用"HCI_VS_Write_codec_Config (0xFD06)"命令配置AVPR  

    我找不到有关此功能的示例或文档  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    我们不提供有关此功能的文档。 您是否能够共享 固件和HCI日志 ,以便我们可以查看PLC是否已针对NBS进行初始化?

    最佳,
    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob

    谢谢,但我检查了TX_DBG引脚固件日志,似乎PLC未初始化,我尝试遵循Michael 的方法  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/87.9289万/cc2564c-phone-audio-pops-heard-from-headset/3301619#3301619</s>2564 330.1619万330.1619万

    但电话拒绝了16K带宽。根据HFP规范,WBS和NBS的最大带宽为8K (考虑压缩比)

    我继续测试。如果您或 Michael有建议,请告诉我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    明天我会在这里回答。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    您能否告诉我您迄今为止在NBS上启用PLC的步骤? 您是否正在将 HCI_VS_WBS_Associate (0xFD78)用于WBS?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    感谢您的回复

    对于NBS:

    1-将MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 -设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENGLISH | HCI_VOIC_SET_SIMP_SIZE _16_BIT | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGE_FORMAT_CVSD),&Status);

    3- 通过WBS_disassociate_command (0xFD79)禁用WBS

    4 - CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC _CONFIG_COMMAND

    PLC未初始化,音频速度更改错误  

    对于WBS:

    1-将 MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 - 设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENSTREFIC_SHI_VOICE_SET_SIMP_SIZE _16_bit | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGED_FORMAT_NONE),状态)

    3 -通过 WBS_Associate_command (0xFD78)启用WBS

    4 - CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC _CONFIG_COMMAND

    与NBS相关的附加文件

    e2e.ti.com/.../NBS_5F00_4.rar

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    对于WBS案例,您是否在日志中看到PLC已初始化?

    您是如何在NBS案例中启用AVPR的?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    对于2564对于WBS400.0657万WBS案例400.0657万案例,您是否在日志中看到PLC已初始化?

    是的

    对于WBS,PLC已初始化,日志中报告的数据包丢失为"Use plc"(使用plc)  

    您2564您如何400.0657万如何在400.0657万在您的NBS案例中启用AVPR?

    是的

    启动后 ,下载AVPR补丁并启用AVPR。下面的屏幕截图与上一个开机自检中附加的日志相关,并指示已成功启用AVPR  

    我认为将NBS路由至AVPR以进行采样率转换,PLC 与远程设备SCO配置无关,但根据Michael的帖子,SCO设置必须更改。

    下面的屏幕截图显示NBS的SCO配置

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    但2564但电话399.7317万电话拒绝399.7317万拒绝16K带宽。根据HFP规范,最大带宽为8K,考虑压缩率(NBS/报价)

    在WBS情况下,电话是否接受16K带宽?

    我的另一个想法是改变编解码器。 根据HFP规范,mSBC编解码器似乎支持16K:

    是否可以尝试使用 HCI_Write_Voice_Setting将编解码器设置为mSBC?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我2564我的400.3804万的另400.3804万另一个想法是改变编解码器。 根据HFP规范[/QUOT],mSBC编解码器似乎支持16K

    CVSD是必需的,不能强制远程设备使用mSBC而不是CVSD。  

    mSBC采样率为16K,但带宽为8K (音频采样率为16K,在SCO上传输带宽为8K之前压缩)

    您2564您是否400.3804万是否可以400.3804万可以尝试将编解码器设置为mSBC with  HCI_Write_Voice_Settings[/报价]

    我尝试更改语音设置并更新此帖子,但 必须从远程设备端使用CVSD编解码器

    如果有任何建议,请告诉我

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Li,

    我将联系另一位团队成员,他们可能能够帮助我们启用PLC的NBS。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob,

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    我仍在处理此问题,并检查此帖子

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    </s>2564 39.9961万39.9961万

    对于WBS:

    1-将 MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 - 设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENSTREFIC_SHI_VOICE_SET_SIMP_SIZE _16_bit | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGED_FORMAT_NONE),状态)

    3 -通过 WBS_Associate_command (0xFD78)启用WBS

    4 - CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC _CONFIG_COMMAND

    与NBS相关的附加文件

    [/引述]

    您能否像 处理NBS案例一样,为WBS案例获取固件和HCI日志? 我想比较消息以查看PLC初始化失败的位置。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    与WBS相关的完整日志已附加

    e2e.ti.com/.../WBS_5F00_4.rar

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    谢谢,我很快就会跟进。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    下周我将外出度假,但我会要求另一位团队成员在我外出时查看一下。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    感谢您的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    在8kHz频率下使用NBS时,您是否:  

    -通过Michael的帖子描述的补丁程序启用AVPR?

    —将eSCO的采样率更改为16kHz? 还是保持在8kHz?

    -将PCM接口设置为16kHz音频?

    谢谢!

    -Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ryan:

    通过2564通过Michael402.3431万Michael的402.3431万的帖子描述的补丁启用AVPR?

    是的

    启动后 ,下载AVPR补丁并启用AVPR。下面的屏幕截图与附加的上一个开机自检日志(NBS_4.rar)相关,并指示已成功启用AVPR  

    eSCO的2564的采样402.3431万采样率402.3431万率是否要更改为16kHz? 还是保持在8kHz?[/QUOT]

    ESCO带宽保持在8kHz (采样率更改为16kHz)  

     根据Michael的帖子,我尝试在eSCO连接完成后通过"HCI_SETUP_Synchronous _Connection"命令将eSCO带宽更改为16K  

    但16k电话拒绝了。 我检查了HFP规范,发现NBS和WBS的带宽为8K (考虑压缩)

    将2564将PCM402.3431万PCM接口402.3431万接口设置为16kHz音频?

    是的  

    MCU侧和CC256x的PCM更改为16KHz

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Li,

    我已经度假回来,将在一两天内回答您的最新问题。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    感谢更新状态

    我测试 HCI_VS_Set_Narrow_Band_Voice_Path ("0xFD94")命令,但收到错误(无效HCI命令)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢更新,我应该很快获得更多信息。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    我将继续研究这个问题,看看是否需要调用另一个命令来启用NBS上的PLC。  

    您是否可以分享您在说"连接被电话拒绝"时收到的任何错误或警告?  

    但2564但16k402.4284万16k被402.4284万被电话拒绝

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为另一项测试,您是否可以尝试在 不运行WBS_Dissassociate命令的情况下,不执行步骤3就执行这些命令,以从以前启用NBS?

    </s>2564 39.9961万39.9961万

    对于NBS:

    1-将MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 -设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENGLISH | HCI_VOIC_SET_SIMP_SIZE _16_BIT | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGE_FORMAT_CVSD),&Status);

    3- 通过WBS_disassociate_command (0xFD79)禁用WBS

    4 - CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC _CONFIG_COMMAND

    [/引述]

    当您运行上述命令(不执行步骤3)时,是否会看到这些消息?

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    当2564当您403.4166万您说403.4166万说"电话拒绝连接"时,您能否分享收到的任何错误或警告?

    需要再次检查,但在响应HCI_SETUP_Synchronous _Connection (16k带宽)命令时,电话返回"insufficient resources"或"invalid parameter"(无效参数)。收到此返回值后,我担心使用自定义eSCO-SCO 配置,因为 具有不同操作系统,蓝牙堆栈和 蓝牙芯片的电话存在兼容性问题

    作为2564作为另403.5832万另一403.5832万一项测试,您是否可以在 不执行步骤3的情况下尝试执行这些命令来启用NBS[WBS_Discassoci]?

    我不在办公室, 我将在 不运行WBS_Dissassociate命令的情况下测试两个方案并更新此帖子

    0-加电  

    1-将MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 -设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENGLISH | HCI_VOIC_SET_SIMP_SIZE _16_BIT | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGE_FORMAT_CVSD),&Status);

    3-  CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC配置命令

    0- 通过 上次WBS SCO连接的WBS_associate_command (0xFD78)启用WBS

    1-将MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 -设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENGLISH | HCI_VOIC_SET_SIMP_SIZE _16_BIT | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGE_FORMAT_CVSD),&Status);

    3-  CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC配置命令

    感谢你能抽出时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    如果在发送这些命令时,您可以像以前一样获取固件日志,这将帮助我进一步确定问题。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    \n\n当2564当您403.4166万您说403.4166万说"电话拒绝连接"时,您是否可以分享收到的任何错误或警告?  [/引述]

    尝试将TX/RX带宽更改为1.6万 (0x3e80)

    返回无效的LMP参数

    已附加完整日志

    e2e.ti.com/.../NBS_5F00_5_5F00_1.6万Bandwidth.rar

     此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob,  

    已附加完整日志,但两种情况下plc都不工作,音频速度错误

    </s>2564 403.7111万403.7111万

    0-加电  

    1-将MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 -设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENGLISH | HCI_VOIC_SET_SIMP_SIZE _16_BIT | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGE_FORMAT_CVSD),&Status);

    3-  CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC配置命令

    [/引述]

    e2e.ti.com/.../NBS_5F00_withoutDisableWBS.rar

    </s>2564 403.7111万403.7111万

    0- 通过 上次WBS SCO连接的WBS_associate_command (0xFD78)启用WBS

    1-将MCU PCM (主)配置设置为16K  

    2 -设置语音和无线编码设置:HCI_Write_Voice_Setting (蓝牙StackID,(HCI_VOIC_SEG_SEG_INPUT_DATA_FORMAT_2_ENGLISH | HCI_VOIC_SET_SIMP_SIZE _16_BIT | HCI_VOIC_SEG_SEG_AIR_CODGE_FORMAT_CVSD),&Status);

    3-  CC2564c (从)编解码器配置为16K,通过 VS_WRITE CODEC配置命令

    [/引述]

    (PLC初始化与第一个WBS连接相关)

    e2e.ti.com/.../2021.LMP_5F00_Power_5F00_test_5F00_2.rar

    谢谢

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢李,我将查看这些日志。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好 的Jacob,

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    很抱歉在此线程上出现延迟。 我将在下周初跟进。

    最佳,
    雅各布

    编辑:更新的跟进日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    感谢更新状态

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    我已经查看了您的日志,我发现您仍然无法使用NBS初始化PLC。 AVPR似乎已成功启用,但8 kHz至16 kHz的上采样 失败。

    我将尝试再现这一情况。 同时,您是否可以测试工作中的WBS案例(带有"PLC已初始化"消息),然后在记录日志时运行WBS_RECOMMANC员工 作命令? 我希望这将使我们更接近您所需的功能。

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    I将2564将尝试406.089万尝试重现406.089万重现此内容。 同时[/QUOT]

    感谢你能抽出时间

    \n\n您2564您可以406.089万可以测试406.089万测试您工作中的WBS案例(带有"PLC初始化"消息),然后运行wbs_lassociate? [/引述]

    我测试并更新此帖子

    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    我能够重现您的问题,也无法初始化PLC。我尝试在MSP432上使用HFPDemo_HF,您使用的是什么平台?  

    e2e.ti.com/.../my_5F00_attempt_5F00_HFP_5F00_NBS.lgr

    下面是我知道您需要采取的步骤:

    1.启用AVPR补丁下载

    2.配置要在编解码器上使用的16 kHz音频

    3.注释掉/删除HFRE_HF_CODEC协商Supported_bit中的HFRE_SUPPORTED功能

    可能仍需要额外的SCO音频配置。 您现在可以尝试这些步骤吗?

    最佳,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,

    感谢您的支持

    </s>2564 408.0625万408.0625万

    1.启用AVPR补丁下载

    2.配置要在编解码器上使用的16 kHz音频

    [/引述]

    此步骤正常

     

    3.</s>2564 408.0625万408.0625万注释掉/删除HFRE_SUPPORTED功能部件上的HFRE_HF_CODEC协商Supported_bit

     强制远程设备使用CVSD进行测试的好主意

    根据Michael POST和CC2564C数据表,如果发生采样速率转换(16K <=>8K),PLC正在工作

    但我不确定MCU PCM 时钟是否正确 (I2S外设)!  

    [Q1]是否需要在MCU的PCM (I2S外设)上设置16K或仅设置 HCI_VS_Write_Codec_Config()且MCU保持在8K上?

    (如果PCM时钟为16K,SCO带宽为16K,则采样速率转换没有意义)

    I r试着2564 r试着 在408.0625万 在MSP432408.0625万MSP432上使用HFPDemo_HF,您使用的是什么平台?  [/引述]

    我使用的是STM32F7和CC2564C

    [Q2] 您能否确认您正在使用MSP432和CC2564C?

    可能2564可能仍408.0625万仍需要408.0625万需要其他SCO音频配置。 您现在可以尝试这些步骤吗?[/QUOT]

    我尝试使用SCO API进行配置,并且还需要处理其他应用程序级别的任务

    谢谢

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li,

    [Q1]需要2564需要在408.0817万在MCU408.0817万MCU的PCM (I2S外围)上设置16K,或者仅设置MCI_Write_8VS/W_OVS/_LEV_ON_SE_SE_TO_TOW_SE_TO_TOW_TO_K_TOW_TOW_TOW_  

    我假设HCI_VS_Write_Codec_Config命令也将MCU I2S 线设置为8 kHz。 如果您还将STM32 I2S线指定为8 kHz,PLC是否已初始化?

    [quote userid="46.3149万" url="~/support/wireless-connecticity/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/107.8695万/cc2564c-use-plc-packet-lack-lost-hending-for-nbs/4080817#4080817"[Q2] 您2564您可以408.0817万可以确认408.0817万确认您正在使用MSP432和CC2564C吗?

    是的,我正在使用MSP432和CC2564C。 但我也可以使用STM32进行测试。

    谢谢!
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jacob,  

    我2564我假设408.152万假设HCI_Write_Write_Codec_Config408.152万HCI_Write_Write_Codec_Config命令将MCU设置 为8 kHz/I2S]

    在STM32代码上, VS_PCM_Codec_Config_Slave_I2S()函数设置cc2564x并通过更改"register_RCC_plli2scfgr"设置MCU I2S外设

    /* The following function is used to initailize the I2S interface. */
    int initializeAudio(unsigned int BluetoothStackID, unsigned long Frequency)
    {
        /* some code */
    	switch(Frequency)
    	{
    		/* The I2S clock frequency = 16bits x 2ch x Frequency, in KHz, Frequency in Hz */
    		case 8000:
    			ret_val = VS_PCM_Codec_Config_Slave_I2S(BluetoothStackID, 
    				I2S_CLK_FREQ_IN_FS_8KHZ, Frequency);
    			register_rcc_plli2scfgr = (2 << 28) | (192 << 6);
    			register_spi_i2spr = (1 << 8) | 187;
    			break;
    		case 16000:
    			ret_val = VS_PCM_Codec_Config_Slave_I2S(BluetoothStackID, 
    				I2S_CLK_FREQ_IN_FS_16KHZ, Frequency);
    			register_rcc_plli2scfgr = (3 << 28) | (192 << 6);
    			register_spi_i2spr = (1 << 8) | 62;
    			break;
    		case 48000:
    			ret_val = VS_PCM_Codec_Config_Slave_I2S(BluetoothStackID, 
    				I2S_CLK_FREQ_IN_FS_48KHZ, Frequency);
    			register_rcc_plli2scfgr = (3 << 28) | (258 << 6);
    			register_spi_i2spr = SPI_I2SPR_MCKOE | (1 << 8) | 3;
    			break;
    		case 44100:
    			ret_val = VS_PCM_Codec_Config_Slave_I2S(BluetoothStackID, 
    				I2S_CLK_FREQ_IN_FS_44_1KHZ, Frequency);
    			register_rcc_plli2scfgr = (2 << 28) | (271 << 6);
    			register_spi_i2spr = SPI_I2SPR_MCKOE | (0 << 8) | 6;
    			break;
    		default:
    			Display(("\r\n Unsupported I2S Frequency !!! \r\n"));
    			ret_val = -1; 
    			return ret_val;
    	}
    	
    	if(ret_val)
    	{
    		Display(("\r\n Failed to configure the BT PCM Interface !!! \r\n"));
    		return ret_val;
    	}
    	
    	/* some code */
    	
    }

    如果2564如果您408.152万您还408.152万还指定STM32 I2S线为8 kHz,PLC是否已初始化?[/报价]

    两个MCU I2S壳体(16/8)上的PLC均未初始化,但8K上的语音速度正常,16K上的语音速度不正常

    但2564但我408.152万我也408.152万也可以使用STM32
    [/quote]
    进行测试

    如果您可以使用STM32,我们可以共享代码进行测试

    谢谢

    [/quote][/quote]