This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无.cinit.data.load压缩,使用BLE5 simple外围设备项目

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1099551/cc2640r2f-no-cinit-data-load-compression-with-ble5-simple_peripheral-project

部件号:CC2640R2F
主题中讨论的其他部件:SysBIOSCC2642R

我正在尝试寻找更多的空间,以便我可以将使用CC2640R2的现有产品移植到BLE5堆栈,并且我注意到,使用BLE 4.2 堆栈simple_peripheral示例项目,当我构建项目时,.cinit.data.load部分已压缩, 但是对于BLE5堆栈 simple_peripheral示例项目 ,它不是。 我似乎无法说服链接器压缩它(这可能会为我节省足够的空间!)。

下面是我在地图文件中获得的有关BLEStack simple_peripheral示例项目的信息:

cinit 0.0103万b00000053c</s>0.0053万
0.0103万b0 000003f30.0003万f3 (.cinit..data.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0107万a3 00000029300000029 (.cinit..data:ti_SysBIOS_family_arm_m3_HWI_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0107万cc 0.0021万 (.cinit.data:ti_SysBIOS_KNL_Task_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0107万ed 0.0001万f (.cinit..data:ti_SysBIOS_BIOS_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.108万c 0.0001万d (.cinit.data:ti_SysBIOS_KNL_Clock_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0108万29 000000102.9万00010 (0.001万 (.cinit..data:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0.0108万39 000000033.9万00003 --0.0003万 --孔--[填充=0 ]
0.1083万c 0万c (__TI_handler_table)
1.0848万0000000b (0万 (.cinit.data:ti_SysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0108万53 000000055.3万00005 --0.0005万 --孔--[填充=0 ]
0.0108万58 000000085.8万00008 (.cinit..bss.load)0.0008万 (.cinit..bss.load)[加载图像,压缩= zero_init]
1.086万00000008 (0.0008万 (.cinit..data:xdc_runtime内存模块__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
1.0868万00000007 (0.0007万 (.cinit.data:ti_SysBIOS_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.1086万f 0.0007万 (.cinit..data:xdc_runtime启动模块__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0108万76 000000077.6万00007 (0.0007万 (.cinit..data:xdc_runtime系统模块__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.1087万d 0.0006万 (.cinit..data:xdc_runtime错误_模块__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0.0108万83 000000018.3万00001 --hole0.0001万 --hole --[填充=0 ]
0.0108万84 000000688.4万00068 (0.0068万 (__TI_cinit_table)

下面是我在地图文件中获得 的关于BLE5 stack simple_peripheral示例项目的信息:

cinit 0.0199万b8 00000fec800000fec
0.0199万b8 00000ea7800000ea7 (.cinit.data.load)[加载图像]
0001a85f 0.0029万 (.cinit.data:ti_SysBIOS_family_arm_m3_Hwi_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a888 0000002188.8万00021 (0.0021万 (.cinit.data:ti_SysBIOS_KNL_Task_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a8a9 0000001f90000001f (.cinit..data:ti_SysBIOS_BIOS_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a8c8 0000001e80000001e (.cinit..data:ti_SysBIOS_KNL_Clock_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a8e6 00000010600000010 (.cinit..data:ti_SysBIOS_KNL_Swi_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a8f6 00000002600000002 --孔--[填充=0]
0001a8f8 0000000c80000000c (__TI_handler_table)
0001a904 0000000b9.04亿0b (.cinit.data:ti_SysBIOS_family_arm_cc26xx_Timer_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0001a90f 0.0001万 --hole --[填充=0]
0001a910 0000000891万00008 (0.0008万 (.cinit.bss.load)[加载映像,压缩= zero_init]
0001a918 0000000891.8万00008 (0.0008万 (.cinit..data:xdc_runtime _Memory_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a920 0000000792万00007 (0.0007万 (.cinit.data:ti_SysBIOS_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_Module__state__V.load)[加载图像,压缩= lzss]
0001a927 0000000792.7万00007 (0.0007万 (.cinit..data:xdc_runstue_Startup_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a92e 0.0007万 (.cinit..data:xdc_runstue_System_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a935 0000000693.5万00006 (0.0006万 (.cinit..data:xdc_runtime _Error_Module__state__V.load)[加载映像,压缩= lzss]
0001a93b 0.0001万 --孔--[填充=0 ]
0001a93c 0.0068万 (__TI_cinit_table)

链接程序设置中的设置--cinit_compression=lzss不会更改此设置。

这与CCS SDK.CC2640R2 0.0.0007万 5.30 .11.2 00.03 一起使用。 编译器为ti-CGT-arm_LTS.5.LTS 20.2。

但是,我使用CCS 9.3 和0.0.0012万 3.40 00.10 获得了相同的结果。

我无法理解为什么该部分在一个项目中压缩而不是在另一个项目中压缩。 是否有人对链接器有足够的了解来解释这一点,或者请提供解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我与你有相同的看法。 我将与我的团队一起研究这个问题。 我可能需要负责链接器的团队的帮助。 可能需要一周时间才能回复您。 请多多包涵。

    同时,如果尚未完成 ,您可能需要查看此文档。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    正如Clement提到的那样,我们能够在最新的SDK中复制此内容。 我仍在研究这一问题并与相关团队联系。 同时,您是否能够对代码执行任何进一步的测试或修改? 任何附加信息都可能有助于尽快解决此问题。 您是否能够查看Clement提供的指南? 《用户指南》的该部分提供了几种减少占用空间的方法,这些方法可能有助于解决此问题。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan和Clement,

    感谢您的回复。 Clement发送的链接非常有用,我能够删除足够多的模块以使代码适应并运行。 我特别删除了我不需要的债券管理器。

    我还必须删除最终产品中所需的自定义模块,因此我们正在考虑使用CC2642R。 但让它在现有硬件上运行非常有用,因为我现在可以使用BLE5和编码phy进行一些测试。

    因此,我不需要为我的工作解决.cinit.data.load部分压缩问题。 但我很好奇地想知道为什么它没有压缩,我怀疑它对您的其他一些客户解决此问题很有用。

    此致,

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    我们很高兴听到您能够找到观察到的行为的解决方法。 我们同意,这种行为很奇怪,可能会影响其他客户。 感谢您提请我们注意此事。 我们正在与研发部门沟通,以便找出问题的根本原因并予以纠正。

    我将把这条线标记为暂时接近。 如果您有任何其他问题或疑虑,请随时回复此主题,您的回复将重新打开该主题。

    此致,

    一月