This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:蓝牙BLE HFP / HSP配置文件支持。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1101044/cc2564c-bluetooth-ble-hfp-hsp-profile-support

部件号:CC2564C

大家好,蓝牙团队, 我有以下客户问题。

这里我有另一个关于特定控制器的问题,您或许可以提供帮助。

目前,CC2564C双模蓝牙控制器对我们来说是一个很好的组件。 我们已经对这一问题进行了评估,并遇到了一个大问题。

 

有关背景信息,我们的产品必须能够处理免提配置文件(或手机配置文件)连接和蓝牙低功耗实际并联。

在我添加的图片中,出于说明目的,CC2564C将安装在耳机1中。 它必须通过HFP (或HSP)与耳机2通信,同时使用BLE与设备1通信。 两种通信并行进行。

现在进入我的实际问题。 以下注释记录在数据表的第2页上。

提到辅助HFP不支持与BLE并行。 然后我们问自己为什么我们不能仅仅采用正常的HFP。

数据表第36页显示了以下内容。 如您在这张图片(左侧)中所见,这意味着大量外包给微控制器(主机处理器)。 我们当前选择的微控制器无法处理此问题。

我想问您,我们是否正确理解了这一点,如果微控制器参与程度非常高,双模式蓝牙控制器只能使HFP和BLE连接并行,如左图所示。

此外,还出现了以下问题。 如果现在无法实现,我们已考虑使用手持设备配置文件。 但是,很遗憾,在数据表中没有提到过这一点。 《联合保健》是否未得到实施?

EO客户问题...

Thx,Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Merril:

    WONG NGAI 说:
    我2564我想问您,我们是否正确理解了这一点,如果微控制器(如图左侧所示)强烈,双模式蓝牙控制器只能使HFP和BLE连接并行。

    在我们的数据表中,我们指定由于协处理器限制,默认情况下HFP (WBS)和BLE不能同时运行。   如果您如 上所述使用非辅助模式,则可以同时运行它们。 此 E2E帖子 还详细介绍了有关HFP和编解码器的一些信息。

    WONG NGAI 说:
    此外2564此外,还出现了以下问题。 如果现在无法实现,我们已考虑使用手持设备配置文件。 但是,很遗憾,在数据表中没有提到过这一点。 HSP是否未实施?[/QUOT]

    手置配置文件在MSP432,STM32和Linux平台上实施。  

    谢谢!
    雅各布

    [/quote]