This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:如何在没有Btool的情况下执行OAD?

Guru**** 2811715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1100873/lpstk-cc1352r-how-to-perform-oad-without-btool

部件号:LPSTK-CC1352R
主题:CC1352R中讨论的其他部件

您好,

我有2个CC1352R启动板(一个是从启动板,另一个是主启动板),我想在不使用Btool (即不使用示例应用程序host_test)的情况下执行OAD固件更新。

我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在一个主板上运行simple_central,在另一个borad上运行simple_peripheral OTA示例。 对于simple _central项目,您必须自行修改它,以便从串行COM端口等位置获取OTA映像,然后将其发送到simple外围设备以完成OTA。 此过程类似于使用BTool执行OTA,您可以将其用作参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    好的,我会试试。

    谢谢你