This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:BLE Mesh + TI-RTOS

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1102969/cc2652p7-ble-mesh-ti-rtos

部件号:CC2652P7
主题中讨论的其他部件: CC3200

下午好!

我一直在设计需要无线连接的系统,我想实施BLE Mesh网络。 此外,我还想在系统中使用RTOS,但我遇到了障碍...大多数BLE Mesh堆栈不支持同时运行RTOS。 然后,我在  本文中指出:“TI-RTOS完全支持SimpleLink CC3200中存在的片上Wi-FiRegistered以及SimpleLink CC26xx系列中可用的集成BluetoothRegistered和ZigBeeRegistered通信”。 此支持是否包括可用于CC2652P7的BLE Mesh堆栈?

感谢您的参与,

Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Blake,

    CC2652P7支持蓝牙Mesh。 强烈建议您参考  用户指南中的蓝牙Mesh章节,了解有关CC26XX设备中蓝牙Mesh的更多信息。 我还建议您查看 TI蓝牙Mesh基础知识SLA实验室 ,因为它提供了许多非常有用的实践信息,说明蓝牙Mesh如何在我们的设备上工作以及如何实施。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    您提供的链接包含一个关于使用Zephyr运行Mesh堆栈的部分,我认为这正是我要寻找的!