This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:CC2640R2L以最小功率实施ADC/PWM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1103604/cc2640r2l-cc2640r2l-to-implement-adc-pwm-with-minimal-power

部件号:CC2640R2L

您好,

由于我们的电池容量不大,因此需要非常小心地计算功耗。

我需要使用:

1.使用ADC读取传感器数据。

2.使用PWM生成1 MHz,占空比20 %。(我只想用它来生成自适应电压参考)

3.每秒发送BLE数据包一次(广告或通知)。

如果只用于1和3,我是否可以使用RTC来实施它,并且不会花费太多的电力?

但对于PWM,它将使用定时器,然后产生高功耗~如果我只是想 生成自适应电压参考,是否有更好的方法(节省电源)?