This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:NVOCMP和NVS作为CC26XX上BLE5的依赖项

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1103823/cc2642r-nvocmp-and-nvs-as-dependencies-of-ble5-on-cc26xx

部件号:CC2642R
Thread:sysconfig中讨论的其它部件

BLE5似乎取决于NVOCMP和NVS。 我在simple_peripheral示例中尝试删除NVOCMP,但收到以下错误:

NVOCMP_loadApiptrsIn simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_20_00_52/source/ti/ble5stack/libraries/cc26x2r1/StackWrapper.a<osal_SNV_wrapper.o>

同样,如果没有收到错误,我也无法从syscfg中删除NVS。

我想知道BLE5是否真的使用NVOCMP和NVS。 可能没有问题,但NVS闪存页面或多或少会出现问题。

问题1.  BLE5是否真的使用了NVS闪存页面?

问题2. 我是否可以将此NVS区域用于我自己的经济用途?

问题3. 或者我是否可以至少更改NVS区域的地址? (默认为0x4.8万)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能需要参阅《用户指南 》中有关非易失性存储体系结构的部分。

    Q1-是的,BLE5Stack使用NVS闪存。

    问题2 -是的。 您可以声明一个新的NVS区域或使用留给客户的NV ID (请参见 此处)。 第二种选择通常是建议的,因为它需要的工作较少,消耗的资源较少。 第一个选项主要建议用于存储大量数据或使用不同逻辑(例如按地址存储而不是按ID存储)的情况。

    问题3 - NVS区域的地址可以使用sysconfig更改。

    我希望这些将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我是否可以减少BLE5专用NVS的大小? 现在是0x4000。