This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:BLE

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1103937/cc2642r-ble

部件号:CC2642R

当前IAM正在BLE设备上工作。 我遇到了一个用例,其中BLE设备只应接受txphy1M和txphy2M。使用BLE客户端 ,我需要发送带txphycoded的PHY值。

谁能帮助我知道 应该在Btool中使用哪种API 来帮助我将 'txphycoded'值发送到BLE设备或允许Btool使用 txphycoded设置

 我尝试 过以下API。  

HCI_LE_setphy:仍然无法设置phycoded  

GAPInit Connet:当我配置此时,在 使用Btool发送连接请求后,我收到'GapInitFaed-> BleAlredyInRequestMode'.Hence,无法与 BLE 设备连接

 BLE设备的预期行为是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您与我们联系。 不要犹豫,请提供有关您所针对的实例的更多详细信息,因为此处提供的信息有限,我们很难提供正确的答案。

    您可以利用测试命令HCIExt_EnhancedModemTestTxCmd ()和HCIExt_EnhancedModemTestRxCmd ()使用指定的PHY发送/接收数据包。 请注意,这些是测试命令。

    只有在建立连接后才应使用命令HCI_LE_SetPhy。您可以通过参考 API参考进一步了解可用的HCI命令

    BTool提供允许建立连接的用户界面,我建议利用此界面。 该接口还允许配置用于连接的PHY。

    我希望这将有所帮助,

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过相同的。 但是,Btool仍使用旧配置发送PHY值。 不是已解码phy。

    例如:发送phycoded (0x04),Btool响应成功,但值设置为0x02  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。