This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640的拉力电阻值

Guru**** 2894730 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1103016/cc2640-the-pull-resistance-value-of-cc2640

部件号:CC2640

大家好,TI,您能帮我在哪里找到cc2640 GPIO的拉电阻定义吗?  我在数据表和参考手册中找不到。

但是,我发现参考手册中有一个描述提到数据表中定义的值。  我很困惑,定义在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jicheng,

    根据拉拔的设计,拉拔强度在数据表中作为电流能力列出。 因此,电阻随提供的电压而变化,但您可以使用欧姆定律从电流值中计算等效电阻值 。https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2640.pdf

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan。 感谢您的回复。 我注意到CC2640R2F数据表中的字符"8.19 DC特性"中描述的当前值。 但如下图所示,我无法计算拉力阻力以获得 一致 的值。您能告诉我原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算是正确的,此观察结果就是预期效果。  内部电阻根据所提供的电压水平变化。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在VDDS=3.3V的情况下,电阻如何?  数据表中未对其进行描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据到目前为止计算的范围来计算近似值。

    此致,
    Ryan