请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 大家好、
GATT 通信、当省电模式被取消时、移除外部低频晶体将导致电话无法连接(连接外部低频晶体、并且电话可以连接)
由于客户不需要为其应用提供低功耗、只需进行通信、他们想知道如何取消这种外部低频晶体?
参考 文档 以校准 内部 RC 低 频 振荡器、是否需要使用校准后的低频信号? 如果是、是否有办法在不需要睡眠的情况下从高频24M 分频?
根据数据表:32kHz 晶振是可选的。 如果器件在保持连接的同时进入任何睡眠模式、低功耗蓝牙需要精度优于±500ppm 的低速时钟
需要" 如果器件在保持连接的同时进入任何睡眠模式"、但客户不需要进入睡眠模式、是否有办法消除此 LF 信号?
如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。
此致、
樱桃