This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无法连接

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1125307/cc2640r2f-cannot-connect

器件型号:CC2640R2F

大家好、

GATT 通信、当省电模式被取消时、移除外部低频晶体将导致电话无法连接(连接外部低频晶体、并且电话可以连接)

由于客户不需要为其应用提供低功耗、只需进行通信、他们想知道如何取消这种外部低频晶体?

参考 文档 以校准 内部  RC   振荡器、是否需要使用校准后的低频信号? 如果是、是否有办法在不需要睡眠的情况下从高频24M 分频?  

根据数据表:32kHz 晶振是可选的。 如果器件在保持连接的同时进入任何睡眠模式、低功耗蓝牙需要精度优于±500ppm 的低速时钟

需要" 如果器件在保持连接的同时进入任何睡眠模式"、但客户不需要进入睡眠模式、是否有办法消除此 LF 信号?

如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

此致、

樱桃