This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:晶体时钟信号具有50Hz 干扰

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1124964/cc2652rb-the-crystal-clock-signal-has-a-50-hz-disturbance

器件型号:CC2652RB

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在电路板频率偏差的实验室测试中、在32.768kHz 晶体中发现了50Hz 工频干扰、如下图所示:

PCB 布局如下所示:

1) 1)这种情况是否是因为射频链路和晶体太靠近? 除了增加两者之间的距离之外、还有其他方法可以解决这个问题吗? 此问题对蓝牙通信有多大影响?

2) 2) CC2652RB 内部具有 BAW、但在蓝牙配置中、它无法除以 BAW、只有 RCOSC_LF 是时钟源。 是否可以切换到 BAW 除法?

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们的硬件专家将调查第一点。  对于第二种情况、您可以将 LF 时钟源更改为  源自 HF XOSC  、而 HF XOSC 使用内部高精度振荡器作为 HF 时钟源。  您可以查看 CCFG 寄存器 以了解更多详细信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃

    很难通过照片来评估设计的完成方式。 我们通常建议客户遵循数据表指南以及应用手册 SWRA640中的建议

    晶体具有寄生信号、这些信号在很大程度上取决于晶体本身。 我没有看到由无线电本身引起的50Hz 杂散、因此您的客户能否确保探测本身不会导致晶体上的过多负载? 这可能会改变其行为和特征。

    如果没有可识别的特征、客户可能需要在 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 上提交设计审查请求

    我会考虑任何其他方面、并在发现任何问题时进行报告。

    此致、

    拉斐尔