This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:增加加速计数据的频率

Guru**** 2883740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1124305/cc2650stk-increasing-frequency-of-accelerometer-data

器件型号:CC2650STK

你(们)好

我正在研究一个需要超过10Hz 采样频率的项目。 在查看论坛时、我看到了有关更新 SensorTag 固件以提高输出频率的建议。 但我找不到有关如何执行此操作的任何适当文档。 可以有人帮助我吗?

因此、我使用 Raspberry Pi 通过 Python 脚本从 SensorTag 读取数据。 希望固件升级不会影响这一点。 有人能在这里帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试更改 sensortag_mov.c 中的 sensorPeriod 以更频繁地读取传感器数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否有有关更新固件后如何升级固件的正确文档? 我完全不知道如何将更新的固件发送到 SensorTag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 CC2650STK 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、我更新了应用中的 sensorperiod、为了进行编译、我先构建栈、然后再构建应用。  堆栈 bulid 成功、但应用 bulid 向我显示了此错误、我无法进行调试。 请在这里帮助我吗?

    转换为英特尔格式...
    "sensortag_cc2650stk_app.out".imgHdr =>.imgHdr
    "sensortag_cc2650stk_app.out".resetVecs =>.resetVecs
    "sensortag_cc2650stk_app.out".text =>.text
    "sensortag_cc2650stk_app.out".const =>.const
    "sensortag_cc2650stk_app.out".cinit =>.cinit
    Makefile:256:目标"编译后"的配方失败
    用法:oad_image_tool.exe [-h][-t{onchip、offchip}]
    [-i{app、stack、np、production}][-v IMGVER][-o out]
    [-usrId USRID][-ob [OUTBIN]][-f 填充][-m meta]
    [-r 范围][-blksz blocksize][-q][-version]
    [六文件[六文件...]
    OAD_IMAGE_TOOL.exe:错误:参数 hexfile:无法打开"C:/Users/Paul/Check/sensortag_cc2650stk_app/FlashOnly":sensortag_cc2650stk_app.hex":[errno 2]没有这样的文件或目录:'c:/Users/Paul/Check/sensortag_cc2650stk_app_sensortag_cc2650pensortag_app.hex"
    gmak[2]:[编译后处理]错误2 (忽略)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 IAR 构建 sensortag 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我使用了 Code Composer Studio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定您使用的 CCS 和 Simplelink SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 CCS 版本12

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是我的应用程序属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也无法在  CCS12和 CCS10.4上构建 SDK 2.07.06 CC2650STK SensorTag 示例。 您能否检查此问题是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、Yikai、

    如果在导入 CCS 工程时未选择"Copy projects into workspace"、则输出目录将位于 C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_07_06\examples\cc2650stk\sensortag\ccs 中、而不是您的工作区。  因此、需要更改项目属性->生成->步骤、因为它假定十六进  制文件位于${workspace_LOC}/${ProjName}/${ConfigName}/${ProjName}.hex、并在${workspace_LOC}/${ProjName}/${ProjName}/${ProjName}_bin.hex 生成二进制文件。  当我将项目复制到工作区时、它会在没有提到编译后错误的情况下进行编译。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在导入 CCS 工程时选择"Copy projects into workspace"、我现在可以构建 sensortag 示例。 谢谢。