This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在 IAR 中构建示例项目时遇到问题

Guru**** 2800665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1124521/cc2652r-trouble-when-building-the-example-project-in-iar

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

在 TI 的 SDK 中构建示例项目时遇到问题。

SDK simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04

IAR EWARM -850.1

项目:   C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral\

请在下面找到有错误的完整构建日志。

此致、

Alex

构建配置:simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR -调试

正在更新生成树...

 

0 个文件已删除。

正在更新生成树...

执行预编译操作

运行"c:/ti/xdctools_3_61_01_25_core/xs"时出错  

-xdcpath="c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/kernel/tirtos/packages;c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/源代码"  

iar.tools.configuro -c "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\ARM"--cc "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded  

Workbench 8.4\arm\bin\iccarm.exe"--device "CC2642R1F"--compileOptions "dumm.c -D DeviceFamily_CC26X2 -D flash_rom_build -D  

NVOCMP_NWSAMEMIE=1 -o C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral\tirtos\

IAR\Debug\Obj --no_cSE --no_unroll --no_inline --no_code_MOTION --no_tbaa --no_cluster--no_scheduling --debug --endian=little-cpu=Cortex-M4 -f C:\ti\

simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXl\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR/configPkg/compiler.opt.defs -FC:\

TI\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR/ti_ble_app_config.op-fc:\ti\

simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXl\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR/ti_build_config.opt  

fc:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/config/build_compons.op  

fc:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/config/factory_config.opt -调试-静默-e - aeabi -- thumb - diag_suppress=Pa050 -e  

--FPU=VFPv4_sp --dlib_config \"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.4\arm\inc\c\DLib_Config_Normal.h\"-i C:\ti\

simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXl\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/simple_peripheral/ Application\-I  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/ source/ti/ble5stack/npi/src\-i c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/npi/src/inc

 i c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/common/cc26xx/rcosc\-i c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/sources\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/controllers/cc26xx/inc\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/inc\-i c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/rom\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/common/CC26xx\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/iCall/inc\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common/cc26xx\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/hal/src/inc\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/heapmgr\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/profiles/simple_profiles\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/iCall/src/inc\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/osal/src/inc\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/services/src/saddr\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/services/src/sdata\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/common/ccc26xx\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/profiles/simple_profile/cc26xx\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/hal/src/target/cc2650/rom\-i  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2\-i c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/posix/iar\-OL"  

--linkOptions "-no_out_extension -o C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral\

tirtos\IAR\Debug\EXE\simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.out --map C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04\examples\rtos\

CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR\Debug\List\simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.map --config  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/simple_peripheral/tirtos/IAR/cc26xx_app_and_stack_aga

ma.ICF -f C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral\tirtos\

IAR/configPkg/linker.cmd --keep __vector_table c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/libraries/cc26x2r1/OneLib.a  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/libraries/cc26x2r1/ble_R2.symbols  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/ble5stack/libraries/cc26x2r1/StackWrapper.a  

fc:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_20_01_04/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/simple_peripherals/tools/defines/config_def.opt  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/IAR/driverlib.lib  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x2.arm4f  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multimple_cc26x2.arm4f  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/display/lib/display.arm4f  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/source/ti/grlib/iar/M4F/grlib.a  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc26x2.arm4f --silent --cpu=Cortex-M4F --semihosting --entry  

__IAR_program_start --vfe --text_out locale"--profile 发行版--projFile "C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\

CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR\simple_peripheral_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos_IAR.EWP"-o C:\ti\

simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXl\ble5stack\simple_peripheral\tirtos\IAR/configPkg  

C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_01_04/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/simple_peripheral/tools/ble_Debug.xscfg

 错误总数:1.

警告总数:0

 生成失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    以下是 SDK 版本的发行说明以及最新 的 SDK 快速入门指南 、供参考。  导入自定义参数变量后、您是否关闭并重新打开了 IAR?  所有 SDK 路径是否都与 PC 上的安装位置一致?  我实际上没有在构建日志中看到特定错误、如果这是他们工具的问题、IAR 支持可能会提供帮助。   为什么在较新版本的 SDK 可用时选择此特定 SDK?  我建议升级以获得最新的错误修复和最新功能。

    此致、
    Ryan