大家好、
最近、我尝试使用 cc1352p7来实现基于 RSSI 衰减原理的距离测量。 ,我们采用简单的中心来实现这一目标。但这是一个需要团队帮助的问题。
当我检查简单的中央位置时、堆栈仅报告以下信息。
///广告报告的事件 
typedef 结构{ 
/** 
*位0至位4表示可连接、可扫描、定向、扫描响应和 
*分别为传统 
* 
uint8_t evtType; 
//public、random、public ID、random ID 或 anonymous 
GAP_Addr_Types_t addrType; 
///广播设备的地址 
uint8_t addr[B_ADDR_LEN]; 
主要广播通道的//PHY 
GapScan_ScannedPhy_t primPhy; 
次级广播通道的//PHY 
GapScan_ScannedPhy_t secPhy; 
//广播 PDU 的 SID (0x00-0x0F)。 0xFF 表示 PDU 中没有 ADI 域 
uint8_t advSid; 
//-127dBm <= TX 功率<= 126dBm 
int8_t txPower; 
//-127dBm <= RSSI <= 20dBm 
INT8_t RSSI; 
///定向广播 PDU 中 TargetA 地址的类型 
GAP_Addr_Types_t directAddrType; 
//TargetA 地址 
uint8_t directAddr[B_ADDR_LEN]; 
///定期广播间隔。 0表示无周期性广播。 
uint16_t periodicAdvInt; 
///数据的长度 
uint16_t dataLen; 
//指向广播或扫描响应数据的指针 
uint8_t *pData; 
} GapScan_Evt_AdvRpt_t;
但是、当我使用 Ibeacon 来实现这一点时、不会报告 ibeacon 的某些信息、这里是 Ibeacon 帧、
字节0:长度 :0x02 字节1:类型: 0x01 (标志) 字节2:值:0x06 (典型标志0b00000110)(LE 通用可发现模式、不支持 BR/EDR)
字节3:长度: 0x1A (以下部分的) 字节4:类型: 0xFF (自定义制造商数据) 字节5-6:制造商 ID :0x4c00 (Apple 的 Bluetooth SIG 注册公司代码、16位小端序) 字节7:子类型: 0x02 (自定义制造商数据的 Apple iBeacon 类型) 字节8:子类型长度: 0x15 (iBeacon 数据的其余部分;UUID + MAJOR + MINOR + TXPower) 字节9-24:Proximity UUID (特定信标的随机或公共/注册 UUID) 字节25-26:MAJOR (用户定义的值) 字节27-28:次要 (用户定义的值) 字节29:测量的功率 (8位有符号值、范围从-128到127、如有必要、使用二的补码"转换"、
单位:以 dBm @为单位的测量传输功率、距离信标1米)(由用户设置、不是动态的、可与处接收到的 RSSI 一起使用
用于计算到信标的粗略距离的接收器)
是否有任何方法从堆栈获取预期信息或整个帧?
祝你万事如意。
任芳