This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:链接器配置应用手册

Guru**** 2390190 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1123576/cc2541-linker-configuration-appnote

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

您好!

我的客户正在使用2个 CC2541器件。 一个作为主器件来执行有线模式和无线配对;另一个作为从器件来进行电池充电、无线和无线冗余。 他们已经创建了可引导加载文件、现在一直在讨论如何执行链接器配置以允许处理器接收引导加载程序信号。

是否有任何 AppNotes 或 资源可以帮助他们完成此操作?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vanessa、

    虽然有点过时,但下面是他们最可能寻找的资源: https://processors.wiki.ti.com/index.php/SerialBootLoader 

    此外、cc254x_f256_sbl.xcl 位于 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.5.2.0\projects\ble\con\CC2540下

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    他们找到了您在 E2E 上链接的文档、并按照这些步骤操作。 他们的请求是提供有关 设置 CC2541的类似文档、以便准备好使用引导加载程序函数(用他们的话语)。 CC2541将使用 CC 调试器进行编程、然后目标是使用串行引导加载程序进行更新。

    如果这不能说明他们需要哪种帮助、是否有人支持与他们的通话、以便更好地了解他们的困境?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBL IAR 项目可在 C:\Texas Instruments\BLE-CC254x-1.2.0\projects\ble\util\SBL 中找到、并提供 了编译工程以与 SBL 一起使用的指令。  目标是连续对 SBL 和目标映像进行编程、之后它们可以通过 UART 接口使用 SerialBootTool 更新固件。  他们似乎了解设置环境 、可以在 E2E 论坛上提出详细的后续问题。

    此致、
    Ryan