This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:是否可以为列出的器件配置为26X2R1的 HomeKit SDK 示例?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1122891/cc2652r7-can-homekit-sdk-examples-configured-for-26x2r1-be-configured-for-listed-part

器件型号:CC2652R7

在我意识到 HomeKit SDK 示例已配置为 2642R1芯片组之前、无法运行示例。 使用2652R7进行即时消息传递。 是否有用于使用2652R7重建示例的宏? 我能够让它在较旧的26X2R1 LaunchPad 上运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给了一位相关专家。 他们将很快发表评论。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您的参与。

    目前、我恐怕无法轻松地将 HomeKit 示例迁移到 CC2652R7。

    如果尚未完成、我建议联系您当地的销售团队和 FAE、评估此处采用的方法是否最适合。

    很抱歉未给出您所期望的答案。

    此致、