This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642R-Q1

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1123252/cc2642r-q1-cc2642r-q1

器件型号:CC2642R-Q1

尊敬的 TI 专家,

我对 CC2642R-Q1有疑问:

设备说明:iPhone (扫描连接、不支持广播)、Device_A (单个外设)、Device_B (监视器)
要求:连接 iPhone 和 Device_A 后、Device_B 会监控 iPhone 的 RSSI。

问题:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29安装目录中存在一个 connection_monitor 过程。 根据 ble_user_guide 文档中的说明、此过程应该是可以满足我们需求的演示。
但是、未找到相应的测试方法或工具。 你有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一名相关专家来帮助您进行查询。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    我们的 SDK 安装路径中有连接监视器的指南、请点击此处查看:

    文件://C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/u-stack/ustack-application.html#connection-monitor-cm-application

    文件://C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5stack/rtls_Coordiner/README.html