This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541假冒

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1122462/cc2541-cc2541-counterfeit

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

我最近(最后一个月左右)在 Aliexpress 上购买了几块 HM-10板 、板载 cc2541 MCU。 让我非常惊喜的是、当使用我自己的固件对芯片进行编程时、

SmartRF 闪存编程器软件(连接到 CC调试 器)将芯片报告为 CC2540、而不是 CC2541、这是预期的结果。

我的固件正在使用 I2C、因此、如果该板确实是 CC2540而不是 cc2541、则无法使用该板。

我的问题是:

1. TI 或任何其他人是否知道这种可能的问题 (这些电路板上的芯片 标记为与我过去购买的某些 HM-10上的芯片标记似乎相同)?

2.是否有使用 GPIO  代替 片上 I2C 通信的可能性/应用手册?

3.有没有人知道真正的 CC2541是 HM-10的可靠来源。

4.是否有一个合理(便宜且可编程)的 HM-10替代方案