This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:多角色每550ms 消耗一次间歇电流、BLE 关闭

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1121573/cc2652p7-intermittent-current-draw-every-550ms-from-multirole-ble-off

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

我正在寻找一些关于在我自己没有运行时钟的情况下这个额外电流吸收器的来源的想法(完全注释)、没有 GPIO 功能、没有扫描或广播(我已经确定回调的断点)。 我正在使用自定义板、但 SysConfig 的大部分内容来自多角色设置。 我正在使用 RCOSC、显示模块为 NULL、版本构建。 在未连接 JTAG 的情况下、直接从3.3V 引脚(无接头)测量到我的电路板(大致通过万用表确认)。 这些尖峰在550ms 时定期发生。 我唯一不知道的是应该关闭的加速计。 这是某种保持活动吗? 看起来像很多电流。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:这看起来像扫描。 但是、没有调用扫描回调(例如从未遇到 MR_EVT_SCAN_ENABLED)、并且它不会使用观测器设置进行修改。 遗憾的是、我没有开发 LaunchPad 可供测试。

    SDK 6.10.0.29

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这很可能是 SWRA478中描述的 VDDR 再充电脉冲 。  您仍然应该能够实现1uA 的平均待机功耗。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ryan。 幸运的是、我有另一个器件没有显示这种行为、在您的评论中、我清除了一些残留物并对 VDDR 组件周围的焊料进行了回流焊、这已恢复正常。 随着时间的推移、我的 DMM 上的电流略有增加、从50uA 增加到100uA 以上、听起来像是再充电/电容/微桥问题。 感谢 定制板的帮助!