This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:外部闪存初始化失败

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1121116/launchxl-cc2650-external-flash-memory-init-failed

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我使用 的是 LAUNCHXL-CC2650 (修订版1.3.0)

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI v5.2.6

我想将大数据存储在外部闪存中。(数据大约为150KB)。

我指 的是"bim_extflash 代码示例"、正如在这个 e2e 帖子 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1064202/launchxl-cc2650-procedure-to-read-and-write-external-flash-memory-of-cc2650-launchpad/3938369?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252520user%2525252525253A508658#3938369中所说的那样 

但下面的函数将返回-1、因此基本上不会完成初始化。 请帮助我解决此问题。

下面随附了屏幕截图 供参考。

 int BLS_init (空)

if (extFlashOpen())

返回0;

返回-1;

External flash init failed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供这些详细信息。

    我注意到您正在使用  LAUNCHXL-CC2650。 如果正确、您能否右键单击 bim_extflash 项目并将 Build Configuration 设置为 FlashOnly"? 我认为这可能会对您看到的内容有所帮助。