This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:改进 OAD 分配器(host_test)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1120915/cc2652r-improving-oad-distributor-host_test

器件型号:CC2652R

大家好、团队、

我们可以  按照教程中的说明将 BLE OAD 添加到现有项目中。 现在、我们正在努力改进 OAD 经销商端(运行 host_test 项目和 btool 的 launchpad)。 如果有人可以分享教程或从哪里开始、那将会很棒。 以下是 我们的几个想法:

如果我们已经有一个器件配备了运行不同项目的 CC2652。 我们能否将 host_test 功能添加 到其项目中? (与 btool 通信的 UART 端口仍然可用)。

2.我们是否可以将笔记本电脑用作主机(OAD 分销商)而不使用 launchpad 和 btool? (类似于在 Android 或 iOS 上运行 OAD 应用程序)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DAT、

    [引用 userid="525690" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1120915/cc2652r-improving-oad-distributor-host_test"]1. 如果我们已经有一个配备了运行不同项目的 CC2652的器件。 我们能否将 host_test 功能添加 到其项目中? (与 btool 通信的 UART 端口仍然可用)。

    我会说这取决于"不同的项目"是否是 BLE5-Stack 项目。 您可以将 host_test 功能添加到任何蓝牙 LE 项目。 我开始研究的是将 NPI 添加到您的定制项目中。 以下是 NPI 上的用户指南链接: https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk/6.10.00.29/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-common/npi-index.html。 我将介绍一下 host_test 使用的代码、您可以将 NPI 集成到您的示例中。

    [引用 userid="525690" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1120915/cc2652r-improving-oad-distributor-host_test"]2. 我们是否可以在没有 launchpad 和 btool 的情况下将笔记本电脑用作主机(OAD 分销商)? (类似于在 Android 或 iOS 上运行 OAD 应用程序)

    这应该是可能的、是的。 例如、我们 的 SimpleLink Starter 移动应用 程序充当 OAD 分销商。 制作 OAD 分销商时需要注意的关键是确保您正在验证发送的映像(即检查 OAD 映像标题和任何 CRC 问题)。 如果映像无效,则无法 成功执行 OAD。 遗憾的是、我目前只能在较高的层面发表评论、无法深入了解第2项的太多细节。