This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:我想知道错误发生的原因。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1119059/lp-cc2652rsip-i-want-to-know-why-the-error-is-occuring

器件型号:LP-CC2652RSIP
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKSysConfig

你好  

我正在尝试在 CCS 版本:11.1.0.00011中创建程序。

我想知道错误发生的原因。

"Build-306488351 "表示什么?

请...

Tasuki

e2e.ti.com/.../a.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tastasuki、您好!

    您可以尝试将 CCS 更新为11.2吗?   您之前是否已成功导入并构建了任何 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 示例(6.10版或其他版本)?  您的操作系统版本是什么?  在尝试构建之前、您是否在 CCS 中对 rfWsnNode 工程进行了任何更改?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!

    我将 CCS 更新为11.2、但错误未得到解决。

    我可以导入并构建  SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 示例。

    我的操作系统版本是

    版本:Windows 10 Pro
    版本:21H1
    安装:2020/09/10
    操作系统版本:19043.1288
    体验:Windows 功能体验包120.2212.3920.0

    我对在属性中构建程序进行了任何更改。

    这是导致错误的原因吗?

    Tatsuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的版本控制似乎是正确的、但我以前没有看到此问题。  确保遵循 射频堆栈快速入门指南的所有步骤。  您是否曾尝试导入和构建任何其他射频项目?  也可以尝试不同的堆栈、以确定是否存在差异。  此问题似乎是 SysConfig v1.12的中心问题、因此您可以尝试删除并重新安装此软件工具。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复!

    我会尽我最大的努力!

    谢谢你。

    Tatsuki