This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:数据接收速度非常低

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1120417/launchxl-cc2650-data-receiving-speed-is-very-low

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

 我将 LAUNCHXL-CC2650与搭配使用  

BLE SDK 2_02_07_06

CCS7.4

编译器 TI v5.2.6

其中我 加载 了"简单 BLE 外设"代码、以从其他 BLE 器件接收数据。

我已经在 代码中进行了修改、以便在一个数据包中接收200个字节(通过增加 PDU 大小、因此出现问题)

另一个设备逐个向我发送29个200字节的数据包。(总共5624字节)

我 的 LAUNCHXL-CC2650接收此5624字节数据所需的时间为1分钟49秒。

非常高。

请指导我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。 器件的连接参数是什么、除了数据包大小之外、您是否进行了任何其他修改?

    最棒的

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到过这个 e2e 线程。

    我的问题得到了解决。 之前、接收数据的时间为1分钟49秒、现在仅需7秒。

    谢谢 Matthew Hicks 和 Nima。