This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:NPI 是 UART 的中间件?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, LP-CC2651P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1119842/cc2651r3-npi-is-a-middleware-for-uart

器件型号:CC2651R3

您好!

我使用 BLE 5.40 SDK 进行开发。

我的系统包括从我的器件到 BLE 模块(通过 UART)和 BLE 模块到移动应用(通过 BLE)的数据传输

我需要为相同的应用实现 UART。 那么、我将如何开始呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ddnr、

    从 演示 NPI 的 host_test 示例开始。  BLE5-Stack 用户指南详细   介绍了 NPI 层、而 BLE5-Stack 迁移指南包含有关将 LP-CC2651P3示例移植到 CC2651R3器件的说明。

    此致、
    Ryan