This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:基于 CC2642R-Q1开发、但生产 CC2642R。 与 Q1一同工作、但不与 CC2642R 一同工作:[ERROR] IcePick_C:连接至目标时出错:(错误-2131 @0x0)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1, CC2642R, UNIFLASH, CCSTUDIO, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1116169/cc2642r-developed-on-cc2642r-q1-but-production-is-cc2642r-works-with-q1-but-not-cc2642r-error-icepick_c-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCCStudioLAUNCHXL-CC26X2R1

我开发了一款定制可穿戴设备、由于器件可用性、该设备采用 CC2642R-Q1原型设计。 对于量产提升、我们使用的是 CC2642R、并且目前在 UniFlash 中遇到错误。 在 UniFlash 中、我看到 [ERROR] IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-2131 @0x0)。 我已经在这里尝试了 JTAG 调试中推荐的所有内容-> https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-register 

我们收到了大量 CC2642R、并看到了所有这些器件的错误。 在什么情况下、我可以 说这些器件在到达时已接收到死电、因为当我使用 CC2642R-Q1时一切都正常?  

谢谢、

Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、
    如果 UniFlash 出现错误、您可以尝试 闪存编程器2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    除了尝试闪存编程器2和 CCStudio 之外、您能否发送一些 CC2642R 器件标记供我们查看?  您从何处购买器件?  您的电路板设计是否已由 TI 审核?   https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    看起来接收   到的 CC2642R1s 可能存在问题。 目前、卷带上的前20个都发生了故障。 当我们从 LAUNCHXL-CC26X2R1中交换 CC2642R-Q1和 CC2652R1时、它们均按预期工作。   

    对问题 CC2642R1上的 VDDR 引脚(45)的监控始于3.28V、然后下降。 DCOUPL 引脚23从低于1.0V 开始、然后下降。

    我已附上器件的图片、并带有以下标记。  

    我还将开始设计审查流程、但鉴于所有内容都能按预期与其他 CC26x2器件配合使用、我觉得这可能不是问题所在。  我正在确定部件的来源、但这是通过我们的买家来确定的。 在我获得更多详细信息后、我会将其上传到此处。  

    谢谢、

    Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已尝试将已失效的 CC2642R1F 器件之一交换到 LAUNCHXL-CC26X2R1?  无论这看起来更像是提供商的质量问题、请尽可能提供更多详细信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正在进行中、我将很快进行更新。 您是否能够从器件标识中确定任何内容?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有超出一般预期的地方

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我相信我们可能会处理一些问题。 将相关供应商的 CC2642与 DigiKey 的工作 CC2642进行比较后、字体会有所不同。  

    工作中的 CC2652R1和 CC2642R-Q1是 SAN-serif、CC2642R1是 serif。 我现在相当自信的 CC2642R1是一个假的、如上所示的 san-serif。 字体的一致性如何、或者它是否取决于每个批次?  

    谢谢、

    Randy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    抱歉耽误您的时间;我的雷达下方出现了此问题。

    我正在与在器件标识方面经验丰富的人核实、以收集他的经验、但我只想确认一个细节:上面的工作单元照片适用于非 CC2642 Q1。 CC2642-Q1看起来是一样的吗?

    CC2642-Q1数据表的封装信息部分中提到了器件标识。

    此致、

    拉斐尔