Other Parts Discussed in Thread: CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
尝试在 外设模式下在 cc2640上实施以下方案。
客户 希望在两个不同的时间段内发送两种类型的广播包:
- 标准 Adv 有效载荷 (每20毫秒)-可连接
- iBeacon 有效载荷 每100ms 一次 -不可连接
它看起来 是可行的。 基本上、它们需要 在 100ms 间隔内两次发送以下命令(越来越少)。
GAP_UpdateAddisingData (0XFE07) --更改广播有效载荷
GAP_SetParam (0XFE30) --更改广播间隔
GAP_MAkeDiscoverable (0XFE06) --用新配置启动 Adv
客户运行了一 个快速实验 、能够以两个不同的广播间隔在空中看到两个不同的信标。
要求确认这是正确的、并且他们不应意识到这一点