This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:是否可以使用 BIM 选择启动映像?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1119201/lp-cc2652rb-is-that-possible-to-use-bim-to-select-boot-up-images

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652R7

您好!

 我想知道 是否可以在外部闪存(或通过 BIM-ONCHIP 的 CC2652R7内部闪存)上存储2个图像:1个 BLE 5.x 外设图像和1个 Zigbee 终端器件图像、并通过 BIM-OFFCHIP 选择其中一个? 或者不需要 BIM、那么它在某种程度上是可能的、还是不可能的?

例如:按住按钮 、 然后重置以运行 BLE、或者仅启动将运行 Zigbee 的默认映像?

或者第二种方法、例如使用 OAD 来交换映像??

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、爱知、

    您可以使用片外 BIM 在存储在外部闪存上的两个映像之间进行选择、以便在器件上加载和运行、但这会在启动过程中浪费时间。  更首选的路由是使用片上 BIM 双映像模式在内部存储的映像之间进行选择。  对于352KB 的闪存、这应该是合理的、但在开发过程中、您必须注意链接器文件设置和 NVS 区域。  或者、您也可以考虑 DMM 解决   方案、如 DMM_zed_switch_remote_display_app 示例、以连续运行两个堆栈。

    此致、
    Ryan