请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-CC2652RB 主题中讨论的其他器件:CC2652R7
您好!
我想知道 是否可以在外部闪存(或通过 BIM-ONCHIP 的 CC2652R7内部闪存)上存储2个图像:1个 BLE 5.x 外设图像和1个 Zigbee 终端器件图像、并通过 BIM-OFFCHIP 选择其中一个? 或者不需要 BIM、那么它在某种程度上是可能的、还是不可能的?
例如:按住按钮 、 然后重置以运行 BLE、或者仅启动将运行 Zigbee 的默认映像?
或者第二种方法、例如使用 OAD 来交换映像??
提前感谢。