This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:封装差异-封装兼容性 CC2642R1FRGZR 和 CC2642R1TWFRTCRQ1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1118188/cc2642r-q1-package-difference--footprint-compatibility-cc2642r1frgzr-and-cc2642r1twfrtcrq1

器件型号:CC2642R-Q1

这些器件是否与封装兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    CC2642R1和 CC2642R-Q1确实具有引脚对引脚/封装兼容性。  

    RGZ = 48引脚 VQFN (极薄无引线四方扁平封装)
    RTC = 48引脚 VQFN (极薄四方扁平封装)

    数据表的第8.8、8.9和8.12节 显示了 RTC 和 RGZ 封装之间的热传感器、BLE 和温度传感器特性差异。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的回答,

    我们希望将 CC2642R1TWFRTCRQ1用作 CC2642R1FRGZR 的替代器件、您知道这是否会对 BLE 认证产生影响?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我不应将此事转交 BLE 专家进一步评论。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Ryan 所述、如果您使用替代产品、则对 BLE 认证没有影响。 (谢谢、Ryan!)

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    非常感谢您的回答

    FCC、IC 和 CE 认证怎么样?  应该没有影响?  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应产生影响。 )

    但是、请与您的测试机构讨论此问题、以进行最终确认。

    此致、

    1月