This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:是否可以修改扫描周期的单位?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1116058/cc2652r-is-it-possible-to-modify-the-unit-of-scan-period

器件型号:CC2652R

在现有 BLE 堆栈中、扫描周期的单位为1.28。 是否有办法将该周期修改为较小的值?

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此主题分配给相关专家。

    最棒的

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shuyang、

    您能澄清一下扫描周期的含义吗? 您能否向我展示一下术语的提及位置以及背景信息? 您是指 蓝牙核心规范版本5.3 |第4卷、第 E 部分第2484页中所述的在主要和次要广播信道上扫描所花费的时间、如下所示:

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    按扫描周期、我是指 GapScan_enable 的第一个参数:

    目的是以高于1.28秒限制的频率执行定期扫描。

    再看一下、这似乎可以通过将扫描持续时间设置为0x00并手动启用/禁用扫描来实现?

    BR、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    明白了。 抱歉、我认为您是指扫描参数、而不是 GapScan_enable 周期。 您的方法听起来不错。 将周期和持续时间设置为0将导致器件连续扫描。 在此状态下,您可以通过调用 GapScan_disable()来禁用应用程序需要的扫描。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您的确认、我将尝试它是否正常工作。

    BR、

    水阳