This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:目标配置 CC2652P7与 CC1352P7

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, SYSCONFIG, CC1352P7, CC2652P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1117249/cc2652p7-target-configuration-cc2652p7-vs-cc1352p7

器件型号:CC2652P7
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC1352P7

我正在尝试使用 CC2652P7进行开发。 尽管  CC2652P7会出现 targetConfig、但它会导致 SysConfig 出现问题(没有 CC2652P7板)。 使用 LPCC1352P7-X 会强制在硬件中使用天线开关、因此我不知道在 SysConfig 中使用什么器件...除非我只能抑制该警告?

C13xx CC26xx SDK 6.10.0.29

SysConfig 1.12.0

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    为您的 CC2652P7器件使用 LP_CC1352P7_4项目。    《BLE5-Stack 迁移指南》中的《在 CC2652P 模块上运行软件示例》也对此进行了介绍。  您仍然需要天线开关来确定是使用正常还是高 PA 输出路径、尽管如果使用具有一个确定路径的定制设计、则可以选择"使用定制板"并删除 CONFIG_RF_*引脚分配。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请清空以进行编译。 现在、我遇到了新的多角色下拉问题。 您是否知道这些路径为什么不能开箱即用?

    **** Build of configuration Release for project simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs ****
    
    /Applications/ti/ccs1010/ccs/utils/bin/gmake -k -j 7 all -O 
     
    Building file: "../simple_central_app.cfg"
    Invoking: XDCtools
    "/Applications/ti/ccs1010/xdctools_3_62_01_15_core/xs" --xdcpath="/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.;/Applications/ti/ccs1010/xdctools_3_62_01_15_core/packages;/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source;/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/kernel/tirtos/packages;/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/kernel/tirtos7/packages;/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.arm.elf.M4F -p ti.platforms.simplelink:CC1352P7 -r release -c "/Applications/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS" --compileOptions "-mv7M4 --code_state=16 --float_support=FPv4SPD16 -me -O4 --opt_for_speed=0 --include_path=\"/Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs\" --include_path=\"/Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release\" --include_path=\"/Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Application\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/controller/cc26xx/inc\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/inc\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/rom\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/common/cc26xx\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/icall/inc\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common/cc26xx\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/hal/src/inc\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/heapmgr\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/profiles/simple_profile\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/icall/src/inc\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/osal/src/inc\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/services/src/saddr\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/ble5stack/services/src/sdata\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/common/nv\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/common/cc26xx\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/devices/cc13x2x7_cc26x2x7\" --include_path=\"/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/posix/ccs\" --include_path=\"/Applications/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.5.LTS/include\" --define=DeviceFamily_CC13X2X7 --define=FLASH_ROM_BUILD --define=NVOCMP_NWSAMEITEM=1 -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_warning=255 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi  " "../simple_central_app.cfg"
    making package.mak (because of package.bld) ...
    subdir_rules.mk:39: recipe for target 'build-581310655-inproc' failed
    js: "/Applications/ti/ccs1010/xdctools_3_62_01_15_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs", line 52: Error: xdc.tools.configuro: configuration failed due to earlier errors (status = 139); 'linker.cmd' deleted.
    gmake[1]: *** [build-581310655-inproc] Error 1
    Building file: "../simple_central.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "/Users/matt/ti/sysconfig_1_12_0/sysconfig_cli.sh" -s "/Users/matt/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/.metadata/product.json" --script "/Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/simple_central.syscfg" -o "syscfg" --compiler ccs
    Running script...
    Validating...
    Generating Code (simple_central.syscfg)...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_ble_config.h...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_ble_config.c...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_build_config.opt...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_ble_app_config.opt...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_devices_config.c...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_radio_config.c...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_radio_config.h...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_drivers_config.c...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_drivers_config.h...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_utils_build_linker.cmd.genlibs...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/syscfg_c.rov.xs...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_utils_runtime_model.gv...
    Writing /Users/matt/ti/workspaces/ESLO_dev/simple_central_LP_CC1352P7_4_tirtos_ccs/Release/syscfg/ti_utils_runtime_Makefile...
    Finished building: "../simple_central.syscfg"
     
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/linker.cmd'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
    gmake: *** No rule to make target 'build-581310655', needed by 'configPkg/compiler.opt'.
     
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    
    **** Build Finished ****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在重新安装 XDC 工具3_62_01_15后将其编译、但我不确定原因。 我还有关于 ${COM_TI_SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_INSTALL_DIR_REPOS}不是真正路径的警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的内部版本中有类似的警告、可以忽略这些警告。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉 simple_peripheral 时出现一个涉及 linker.cmd 缺失的错误... 我以前见过这种情况、我一直都不知道运营顺序如何解决这种问题。 但是、按照此错误报告/修复立即起作用: 使用 macOS 12.0时、XDCTools gmake 4.2.1编译失败