主题中讨论的其他器件: CC1352P
您好!
我们使用定制 CC2652P 发送器通过蓝牙将一些数据传输到 RX Launchpad 板 CC1352P。 我们的电路板在检测到不活动状态后自动进入睡眠状态1分钟。
我们最近将 SDK 升级到了5.1、并看到电路板未进入睡眠状态。 我看到这种行为的时候并不总是如此。 我还看到、经过1分钟后、电路板部分进入睡眠状态、即射频内核保持连接并继续发送 RSSI、但数据不会发送、因为 MCU 不会处理它(我猜)。 我还看到、如果我将其保持为很长的时间(在睡眠中存在此问题)、那么即使在检测到活动后、传感器仍保持连接状态时也不会发送数据。 解决此问题的唯一可能方法是切断电源并为电路板重新供电。
我在打开睡眠时看到了这一点。 当睡眠模式被禁用时、我没有看到这样的问题。
有人能帮我解决这个问题的原因吗? 我在 SDK 5.1上看到了与此相关的多个线程。
此致、
Ankit Tomar