This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CSTBTBLESW:支持 STM32U575QGI6 Cortex-M33处理器的 Bluetopia 协议栈

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1114425/cc2564cstbtblesw-bluetopia-stack-support-for-stm32u575qgi6-cortex-m33-processor

器件型号:CC2564CSTBTBLESW

您好!

我们计划将该芯 片从 STM32F413VGH6 Cortex-M4迁移到 STM32U575QGI6 Cortex-M33。

  您是否具有 STM32U575QGI6 Cortex-M33处理器的堆栈支持?

如果它不可用、您将能够为  STM32U575QGI6 Cortex-M33提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题的专家目前不可用、但下周将回来。 我们届时将能够回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以对此问题作出答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundararajan、

    我们没有针对 M33内核的堆栈支持、并且不打算在将来支持它。

    谢谢、
    Jacob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacob。 堆栈 是否随时可用于 Coretx-M7内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sundararajan、

    我们 为 Cortex M7提供了库、其中包含用于 STM32的 Bluetopia 栈。 但是、我们在内部版本中引用 STM32F4时、直接支持 Cortex M4。 我们在以下 Cortex 内核上提供 Bluetopia STM32协议栈:

    • M3
    • M4
    • M4F
    • M7.

    谢谢、
    Jacob