This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1117002/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650

我正在使用 CC2650MODA 作为定制板。当我尝试加载程序时、我收到此错误。 有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我调试了堆栈、当我调试 Release (app)时、我收到此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    我假设该代码适用于 BOOSTXL-CC2650MA 或 LAUNCHXL-CC2650?  JTAG 连接的稳定性很可能会出现问题、因为问题仅在调试会话期间发生。  您是否已将设计提交 至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-review 以供进一步审查?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板由其他人设计。 他以前以相同的方式对器件进行编程。 我已经接管了他的工作。 因此、我每次在对电路板进行编程时都会遇到不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使调试器继续断开连接、程序是否按预期运行?  您可以尝试访问 targetConfigs/CC2650F128.ccxml -> Target Configuration -> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe -> JTAG TCLK Frequency (MHz)、并使用较慢的指定值尝试改进连接。  您是否在连接 Smart RF Studio 时遇到任何困难?  您可能还需要在两个.ccxml 位置之间进行快速的差异比较。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、即使我使用了代码来对电路板进行编程。 但是、这次我运行的代码与我得到该错误的代码相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 Smart RF Studio。 我已经在 Target Configuration 中完成了连接测试、它成功了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 CC2650MODA 定制板与 XDS110调试器连接并启动闪存编程器2以查看其检测到的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 SWRA534 能够提供更多的线索。  如果您可以联系以前的设计人员、他们将能够提供最深入的见解。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白你的意思

    [引用 userid="91835" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/f/bluetooth-forum/1117002/cc2650-cc2650/4140415#4140415"]将您的 CC2650MODA 定制板与 XDS110调试器连接并启动闪存编程器2[/quot]

    我使用 XDS110对 CC2650MODA 定制板进行编程。  当我在目标配置中检查连接测试时、测试成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是为了通过闪存编程器2或 CCS 等不同的编程软件来确认 XDS110和 CC2650MODA 之间的 JTAG 连接是否稳定。

    此致、
    Ryan