This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:BTS-File CAN#39;t change 波特率。 初始化超时

Guru**** 2791365 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1115276/cc2564moda-bts-file-can-t-change-baudrate-initialisation-time-out

器件型号:CC2564MODA

TI 祝您愉快、

 

我们的项目中存在以下问题、该项目使用"hciattach /dev/ttyUSB0 Texas 115200 flow"、即 bluez 作为蓝牙堆栈来连接 CC2564MODA BT-Chip:

波特率配置为115200的 BTS 文件可以正常加载和工作、但如果我们将波特率更改为任何其他值(例如 230400或921600)、其失败、并在"Send_HCI_VS_Set_Supported_Features 0xFF26、0x04、0x06、0x00"上出现超时。

 

所提到的 BTS 文件确实可以与 BlueZ 配合使用、但我们的应用似乎需要更多带宽、因为在使用一些更详细的智能手机时、同步音频播放和电话簿下载会出现通信错误。

 

我随附了波特率115200和230400的 BTS 文本文件版本。

 

感谢你的帮助。

 

此致。

e2e.ti.com/.../initscripts_2D00_TIInit_5F00_6.7.16_5F00_bt_5F00_spec_5F00_4.1_5F00_plus_5F00_AVPR_5F00_1_5F00_NoSleep.txte2e.ti.com/.../initscripts_2D00_TIInit_5F00_6.7.16_5F00_bt_5F00_spec_5F00_4.1_5F00_plus_5F00_AVPR_5F00_1_5F00_NoSleep_5F00_230400Baud.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    我明天将在这里跟进。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    CC2564MODA 最初以115200波特率开始与蓝牙主机通信。 该波特率稍后可以在.bts 中增加、以更快地下载固件。  

    您应该尝试修改 HCI_VS_Update_Uart_HCI_Baudrate.bts 中的命令以将波特率增加到230400。

    谢谢、
    Jacob