This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564B HCI 命令信息

Guru**** 633805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1114175/cc2564-cc2564b-hci-commands-information

器件型号:CC2564

您好!

我的 CC2564B 是旧器件、由于该器件仍在生产中、我需要对其进行支持、但我无法在所有 Wiki 页面的任何位置找到任何帮助、无法找到 HCI 命令的任何帮助。

我真的不明白有源芯片是怎么没有信息的、我缺少什么?

请帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    您提出了一个很好的观点:我们的 Wiki 页面消失了。 我们正在将该内容迁移到 TI.com 上的另一个位置。 同时、我将与您分享 VS HCI 命令指南。  

    此外、请务必查看 我们的 CC2564B CC2564C 产品页面。  

    谢谢、
    Jacob

    e2e.ti.com/.../47427.CC256x-VS-HCI-Commands-_2D00_-Texas-Instruments-Wiki.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我偶然发现了这份文档、但它仍然是指维基网页。

    现在、您能不能简单地帮我解决电源问题:

    在 HCI_VS_SET_LE_Test_Mode_Parameters 中、以 dBm 为单位的 TX 功率级别是多少?

    哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haim、

    TX 功率级别在 随附文档 I 中的 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector (0xFD82)命令下引用。

    谢谢、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我没有注意到、这是我找到的文档中更新版的文档。

    哈姆