This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:Launchpad 未广播、所有项目都会导致错误

Guru**** 2769595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293, CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1113894/launchxl-cc2650-launchpad-not-advertising-and-all-projects-result-with-errors

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:ADS1293CC2650BLE-STACK

您好、E2E、

我有一个 launchpad cc2650、它运行良好、并运行了 BLE 堆栈 V.2上的简单外设项目示例。 我尝试连接 ADS1293、并编辑了一个简单外设项目以运行它。 在我的代码进行广告之前、我的代码突然开始生成、但却没有调试、声称测试文件无法生成。 现在、错误是指代码中不应影响调试过程的简单语法错误。 我不明白为什么这些项目不起作用、而是尝试进入属性来更改调试过程、但没有任何事情让我的 Launchpad 进行广播。 我不确定是 Launchpad 的硬件有问题还是 CCS 中的设置有问题。

谢谢、Abrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您重新安装 BLE 堆栈并构建原始简单外设示例、您仍然看到构建问题吗? 如果否、您可以使用 ADS 1293导入旧项目以再次进行测试。 顺便说一下、您应该详细说明哪些构建错误、以便人们可以帮助您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、易卜拉欣、

    根据您的描述、这似乎是软件问题。  您可以在重建之前尝试清理项目。  此外、请回忆 一下自从上次执行全新构建以来是否安装了任何新的软件更新。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我已经尝试过 BLE 堆栈的清理和重新安装、我不记得更新了任何软件。 似乎什么都不起作用、下面是我得到的错误列表。  

    上面的5个错误是我从我编辑过的 simple peripheral 项目中收到的错误、包括 ADS 1293。  

    我还尝试从 BLE 堆栈运行一个简单的外设示例项目、这6个错误就是我在构建示例项目时遇到的错误。  

    这是我在调试编辑的 ADS 1293代码或从 BLE 堆栈运行示例项目时收到的消息。  

    问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否指定您 正在使用的确切 BLE 堆栈版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我在编辑后的 launchpad Simple peripheral 项目中使用了顶部的 SDK、在编辑后的 Simple peripheral 项目中使用了底部的 SDK  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否导入堆栈和应用程序项目? 在构建应用程序之前、必须先构建堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我始终先构建堆栈、然后构建应用、再进行调试。 不确定它为什么不起作用、或者错误意味着什么? 我以前要运行示例项目、然后尝试使我的自定义代码正常工作。 现在、自定义代码和示例项目都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应根据  BLE-STACK 2.2.7 版本说明使用 XDC 工具3.32.00.06 (可从下载页面访问)。  您的错误表示.ccsproject 文件中存在语法错误、也许您可以在联机版本之间进行比较。  确保在重新安装之前完全删除所有现有 SDK 目录和工作区。  您应该能够恢复默认项目的工作状态。

    此致、
    Ryan