Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC2652P
您好、TI、
我正面临一个小问题、我无法解决。 我使用1个 CC1352P lanuchpad 作为 RX、使用4个 CC2652P 从器件作为 TX。
我在初始连接或任何重新连接期间看到了这一点、如果有任何连接中断。 我看到一种情况、如果传感器无法连接、则它将等待20秒重新连接、并且它重新连接的方式是断开连接并重新连接。
在查看此问题时、我看到我的监督超时也不是20秒、而是大约3秒。 我的连接超时也是250。 但我每次从设备无法连接到主设备时、都会看到这20秒。
有人能不能通过了解导致此问题的实际原因(为什么20秒?)来帮助我。 此外、只要我的传感器在连接超时时间内断开并重新连接、我就会再次看到此问题。 20秒后、连接断开、然后再次连接。
此致、
Ankit