This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Energy Trace++问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1114911/cc2652r7-energy-trace-issue

器件型号:CC2652R7

您好!

我正在使用简单的外设示例并尝试使用 Energy Trace++。

我已经尝试 EnergyTrace++ 、但在将 目标配置设置更改为使用点后无法调试目标 cJTAG (1149.7) 4-pin standard mode 、如  EnergyTrace++更新目标配置说明 部分所述。

连接到目标时出错:
(错误-242 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
(仿真包9.6.0.00172)

此致、

Madhudhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接 launchpad 上的所有跳线后使其正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhusudhan、

    感谢您的确认!

    此致、